This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514A:关于TPS2513A/4A支持模式问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2514A, TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597275/tps2514a-about-tps2513a-4a-support-mode-question

部件号:TPS2514A
主题中讨论的其他部件: TPS2513A

您好,先生,

我对TPS2514A支持模式有疑问。

请问TPS2513A/4A可以支持5W/10W/12W吗? 如果是,您能否提供或推荐测试数据? 谢谢。

TI TPS2513A/4A D/S演示

TI USB电源开关和充电控制器选择器指南展示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duke:
    TPS2513A/4A可支持Diver 3模式(5V/2.4A)。 请注意,Diver 3可与Diver 1和2向下兼容。 因此,当Diver 1和Diver 2的电话连接到此设备时,可以支持5V/1A和5V/2.1a。

    我们拥有与iphone兼容的测试结果。 两个TPS2513A/4A均可支持5W/10W/12W。

    Michael Tan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    您是否可以帮助提供有关TPS2513A/4A测试结果的电话列表?

    此致

    公爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,


    以下是客户测试结果。某些设备测试失败。
    您可以帮助推荐此问题吗?

    e2e.ti.com/.../_5F00_All-Results_2D00_Final_2D00_CombinedGraphs.xlsx

     您好,先生,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duke:

    请发送电子邮件给我。 yongqiang-sun@ti.com  让我们通过电子邮件进行讨论。