This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001C:散热垫的尺寸

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598117/tps2001c-the-dimension-of-thermal-pad

部件号:TPS2001C

您好,

关于TPS2001C的散热垫,我的客户有一个问题。

第37页和第39页对其进行了说明,但每个尺寸都不同。

我们应该参考哪个维度?

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是不同的方案,一个是DGN(S-PDSO-G8),一个是DGN(R-PDSO-G8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    感谢您的回复。
    但两个尺寸(第37/39页)的标题相同。 (DGN (S-PDSO-G8))
    第37页: DGN( S-PDSO-G8)?
    第39页: DGN( R-PDSO-G8)?
    我的理解正确吗?
    请告诉我正确的标题。

    此致,
    TAO_2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,是的。