This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:无图像输出

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596650/ds90ub964-q1-no-image-output

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

我正在调试DS90UB964,用于2 SerDes摄像机,有时图像没有输出  

1.如下所示的“失败和通过”条件寄存器,您是否知道如何解决此问题  

2.奇偶校验错误的含义是什么?? 您可以在下面看到寄存器0x56

当图像输出正常时,它仍然有奇偶校验错误[0x56]=0x03,它是否正确??

3.什么情况下会出现数据包缓冲区错误??

4.通过文件和失败文件,如下所示,如果有任何设置不正确,请告知我  

e2e.ti.com/.../964-Setting-file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我将在接下来的几天内检查您的注册设置。

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您是否检查了964是否失去锁定? 检查寄存器0x4D中的LOG_STS字段。  您可能还需要在GPIO上发出锁定信号。

    失去锁定可能表示信号完整性,参考时钟,同轴电缆供电,系统噪音等问题。

    您还可以检查系统初始化:

    A)串行器通电后,以工作频率对DES应用数字复位(不复位寄存器)。 这将允许链路的启动行为保持一致。

    b)在此期间,当锁定处于低(~30ms)时,请勿尝试通过背信道进行远程I2C写入。 通常,我们建议监控锁,以避免在锁低时发送I2C。

    C)一旦建立锁定,清除反向通道CRC计数器,清除正向通道错误计数寄存器(0x4D和0x4E)

    此致,

    达沃尔。