This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:没有电源开关的产品。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597500/tps2549-product-of-not-having-power-switch

部件号:TPS2549
主题 :TPS2513中讨论的其它部件

您好,

我的客户现在正在使用STCC2540。
并仅用作CDP控制器。

他希望使用更简单/更低成本的设备。
他只使用CDP控制器的功能,不需要电源开关。

我认为TPS2549与STCC2540相同,但此器件具有电源开关。
TI是否具有与TPS2549类似的IC (电源开关除外)?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下水山

    TPS2513/14系列可能是正确的解决方案。 没有电源开关,但它们连接到USB DP/DM线路,并通告分隔器的操作模式和1.2 DCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。
    客户希望在CDP下使用控制器。

    TPS2513/14能否将D线路作为CDP进行控制?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    这个问题的进展如何?

    此致,
    Shimizu