This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IRPAP-EVM:重建PHY - MAC连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597650/dp83867irpap-evm-rebuild-a-phy---mac-connection

部件号:DP8.3867万IRPAP-EVM

您好,

我想构建PHY - MAC连接的原型,并切断一些引脚(RX或TX),以便尝试建立单向以太网连接。 PHY和MAC之间的连接最好是GMII或RGMII。 我看到了您的产品:

DP8.3867万ERGZ SGMII 1000M/100M/10M以太网PHY评估模块
DP8.3867万ERGZ RGMII 1000M/100M/10M以太网PHY评估模块
DP8.3867万IRPAP-EVM 1000M/100M/10M以太网PHY评估模块

我特别感兴趣的是提供RGMII和GMII连接的最后一个。 但是,您是否为单板计算机提供了MAC和GMII/RGMII接口,并且没有PHY? 这将允许我将其与PHY EVM链接。

此外,当我计划切断MAC和PHY之间的RX线时,我想知道两个设备之间是否有一个协议,使它们能够了解彼此的功能,如自动协商协议。 事实上,我在一个论坛上看到,具有MII和GMII功能的MAC将检测它连接到哪条电缆。
如果您也有此信息,这将是不错的选择。

谢谢!

Pierre GONDOIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pierre:

    我们有一个使用DP8.3867万IR-PAP的工业通信引擎板: www.ti.com/.../k2gice
    我们还有一个使用DP8.3867万IR-PAP的TI参考设计: www.ti.com/.../TIDA-0.0204万

    参考设计不可销售,但设计文件位于Web上。 可购买冰板。 您似乎想要使用连接器将DP8.3867万IRPAP EVM连接到MAC系统。 这些板上有直接连接到PHY的DP8.3867万IRPAP。

    对于MII和GMII,MAC和PHY之间没有自动协商。 发送和接收的时钟频率将根据链路速度变化,以便准确采样数据。

    此致,
    Aniruddha