This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:光纤通道8GFC

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597859/tlk10031-fibre-channel-8gfc

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0022万

你好。
我想对光纤通道8GFC使用TLK1.0031万。 此零件号是否适合此流量类型? 我不知道什么时钟用于HS传输SerDes,恢复的LS时钟,或者我必须使用REFCLK,同步带LS时钟? 否则,Fifo溢出或下溢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis:

    TLK1.0031万支持3种模式:1GKX,10G通用和10GBASE-KR,此设备不适用于8GFC。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表,它支持低于10G的数据速率。 并且支持8.5 Gbps。 8GFC编码为8b/10b,我认为 在10G通用模式下可以与8GFC配合使用。

    但我不能接受, 我能不能传播和获得透明的信息?

    当TLK1.0031万在HS上解码8b/10b时,它如何在 LS上编码8b/10b以控制差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis:

    抱歉,该设备能够通过10GBASE-R子层与SFP+光学模块连接。 另一方面,设备支持8GFC,因为是8b/10b编码。
    传输代码包括用于传输协议信息的D和K字符(正和负差异版本)。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8GFC有控制差异的机制。 但8GFC是4字节对齐的。
    例如,如果我在HS 8GFC数据中接收到,则每4个字节的值相同。
    然后帧的#0字节转到#0行,帧的#1字节转到低速侧的#1行。 。
    和控制符号仅出现在#0行上。 在#1行中,仅包含不带K符号的数据。
    我们无法控制低速侧的差异。
    TLK1.0031万是否在低速侧添加K符号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提及的是,这种高速侧流的映射机制并不明确。 根据数据表,10G通用模式下8b/10b解码器后的fifo宽度为32位。

    但我知道,每个8b/10b解码器必须有控制信号。此信号标记K符号。 热电阻的fifo宽度必须为36位宽度。  

    我的主要问题是"我能否透明地从FPGA接收和传输8GFC到SFP+?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLK1.0031万无法满足您的要求,请查看TLK1.0022万 (聚合器)。

    此致,
    路易斯