This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:当地址0x38位于I2C主总线上时,TPS未确认

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596017/tps65982-tps-does-not-ack-when-address-0x38-is-on-i2c-primary-bus

部件号:TPS6.5982万

各位专家,您好!

我正在使用用于C型控制器的TPS6.5982万,在少数系统(50 %)中,当地址0x38位于I2C总线上时,我无法从该部分获得应答。 TPS用作地址为0x38的从属设备...什么原因可能导致TPS无法确认地址?

我使用的是主I2C接口,该部件未处于复位状态,电源正常。

PROM映像损坏是否会导致问题并禁止TPS进行ACK?

 我的SCK频率必须接近100kHz。 我的时钟大约是9.2us或110KHz。

此致,

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    第8.5 .2.3 节表10 (I2C地址阻抗表)重点介绍了I2C请求的要求。 您能否验证器件上的I2C_ADDR引脚具有正确的外部电阻? 对于“主I2C接口”,是否指的是I2C1? 请确保您查看的是正确的行?

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaime,您好!

     结果是TPS部件处于重置状态。  当我修复此问题时,我能够与 TPS进行通信。 请关闭此问题

    此致,

    伙计