This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:用于SN65DP141的DP++

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598196/sn65dp141-dp-for-sn65dp141

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件:TDP158

大家好

            TI SN65DP141是否支持DP++? 或 TDP158?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kerr:

    您是否正在寻找DP/DP++转接驱动器或DP++至HDMI电平转换器?

    DP141,TUSB546和TDP158 (DP模式)可用作DP/DP++驱动器

    DP139,DP149,DP159和TDP158可用作DP++到HDMI电平转换器

    您必须根据应用程序和支持的数据速率选择正确的设备。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moises
    我只需要DP++驱动程序,但我的系统没有电缆检测功能。
    所以我不能使用DP130,我们要使用DP141进行数据重驱动程序,但我需要DP++输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    如果系统没有CAD信号,这将是DP应用程序(而不是DP/DP++)。
    如果DP130不使用CAD,只需连接CAD_SNK上的1M下拉列表,并让CAD_SRC浮动。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    CAD信号在DP连接器中配置1。
    您能否详细说明此应用程序是连接到DP还是HDMI显示器?
    如果设计用于DP显示器,是否设计用于通过无源适配器与HDMI显示器配合使用?

    此致