This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB集线器间歇性问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593386/tusb2046b-intermittent-issue-with-the-usb-hub

部件号:TUSB2046B

TUSB2046B目前存在问题,无法一次识别。 我们已经看到过很多次了,不能追查原因。 我们已经确定了开机范围,时间似乎非常缓慢。 重置引脚上的RC电路包含一个15k电阻器和100nF电容器。

任何有关查找位置的帮助都将会大有帮助!

谢谢!
Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    您能否分享您的原理图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    请参阅随附的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    在启动期间一直在确定Hub的范围,我们发现了以下内容:

    时钟开始前重置较高。
    时钟开始并运行大约2秒钟,然后在挂起变为高电压时断开。

    希望这能提供更多信息,从而得出答案。

    谢谢!
    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下游端口中是否有下拉电阻器? 根据USB 2.0 规范,需要在所有面向下游的端口中使用下拉电阻器(RPD),此电阻器(15 kΩ±5 %)必须从D+和D-接地连接。(请参阅下图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您还必须在DP0上连接1.5Kohm上拉式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已在指定位置安装了15K和1.5k电阻器。 我们从支持论坛的另一个线索中获得建议时,已经对它们进行了研究。

    还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在通电时是否连接了任何下游设备?
    您使用的是什么操作系统?
    您能否在通电时发送Vcc,RESET和XTAL的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的测试过程中,没有连接下游设备,但如果我们有这些设备,则会执行相同的操作,因为我们已经多次看到问题。

    Windows 10 IoT Enterprise LTSB

    此示波器捕获显示系统的5V (黄色),该电压下降至3.3 (重置)和Reset (蓝色)(重置)。

    我们的测试表明,VCC和重置在启动过程中的作用完全相同,我猜不应该发生这种情况。

    在Windows开始加载之前,XTAL不会开始,因此在打开电源后错过启动的前6-8秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 建议最小100 µs到最大30毫秒的重置计时。 如果集线器长时间处于重置状态,则它可能无法对USB主机信令做出及时响应,并且无法完成枚举。 这通常是嵌入式系统应用程序的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在其他线程上找到了这一点信息,但不知道我们如何实现这一点。 我们知道这可能是原因,但我们正在寻求有关如何更改重置时间的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,您好!

    很抱歉,我们的回复延迟了。 要进行快速实验室测试,请尝试应用重置脉冲以查看设备是否被枚举。 如果没有,我们需要您发送协议捕获,以分析过程中出现的故障。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,
    是否有任何更新? 您是否能够发送协议分析仪捕获?
    此致