This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:固件用户指南问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597725/tps65982-firmware-user-guide-questions

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

1) TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万固件用户指南(SLVUAH7B)部分4.4 1步骤3建议发出'FLER'命令。 这不会出现在应用报告SLVA783 TPS6.5982万 FW Update from Embedded Controller over I2C中的示例代码中。 'FLER'命令的作用与'FLem'命令不同,为什么我要在软件更新期间使用或不使用此命令?

 

2) SLVA783示例代码通过设置systemconfig register PortDisabled位来禁用USB端口。 这会阻止我们在通过USB供电时更新固件。 为什么要这样做?是否有必要这样做?

 

3)我发现在软件更新过程中需要一些显式延迟,否则更新可能会失败-验证失败或I2C错误。 我在发送'FLEM'命令后有1秒的延迟,在更新第一个和第二个区域之间有1秒的延迟,在发送'GAID'命令后有1秒的延迟。 这是预料之中的吗? (我正在轮询Cmd1寄存器以获取命令完成,并在Data1寄存器中读取命令结果。 我希望这足以 避免显式延迟循环的需要。)  

 

4)'GAID'命令(冷重置请求)未显示以重新加载固件。 我执行从版本A到版本B的软件更新,然后发出冷重置命令。 冷重置后版本A仍在运行。 然后重新启动并确认版本B正在运行。 这是预料之中的吗? 是否有办法强制TPS6.5982万重新加载新固件而不断电?

 

5)为了使命令接口稳定,我发现我必须读取所有64字节的Data1寄存器。 如果我只读取1或4个字节,我会收到I2C错误。 这是一个已知问题吗?

 

我使用的是1105.01 00固件版本,控制器芯片为STM32F427。

 

我还有一个关于ADC的问题:

 

6)我想访问ADC的最新电流感应值。 'ADCs'命令返回的值似乎不正确,我更希望在不开始新转换的情况下获得TI固件使用的值。 文档提到地址0x6A处的"ADC结果"寄存器,但其他位置的0x6A-0x6D显示为"保留"。

 

 

与:

 

谢谢!

Sib  

1) TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万固件用户指南(SLVUAH7B)部分4.4 1步骤3建议发出'FLER'命令。 这不会出现在应用报告SLVA783 TPS6.5982万 FW Update from Embedded Controller over I2C中的示例代码中。 'FLER'命令的作用与'FLem'命令不同,为什么我要在软件更新期间使用或不使用此命令?
 
2) SLVA783示例代码通过设置systemconfig register PortDisabled位来禁用USB端口。 这会阻止我们在通过USB供电时更新固件。 为什么要这样做?是否有必要这样做?
 
3)我发现在软件更新过程中需要一些显式延迟,否则更新可能会失败-验证失败或I2C错误。 我在发送'FLEM'命令后有1秒的延迟,在更新第一个和第二个区域之间有1秒的延迟,在发送'GAID'命令后有1秒的延迟。 这是预料之中的吗? (我正在轮询Cmd1寄存器以获取命令完成,并在Data1寄存器中读取命令结果。 我希望这足以 避免显式延迟循环的需要。)  
 
4)'GAID'命令(冷重置请求)未显示以重新加载固件。 我执行从版本A到版本B的软件更新,然后发出冷重置命令。 冷重置后版本A仍在运行。 然后重新启动并确认版本B正在运行。 这是预料之中的吗? 是否有办法强制TPS6.5982万重新加载新固件而不断电?
 
5)为了使命令接口稳定,我发现我必须读取所有64字节的Data1寄存器。 如果我只读取1或4个字节,我会收到I2C错误。 这是一个已知问题吗?
 
我使用的是1105.01 00固件版本,控制器芯片为STM32F427。
 
我还有一个关于ADC的问题:
 
6)我想访问ADC的最新电流感应值。 'ADCs'命令返回的值似乎不正确,我更希望在不开始新转换的情况下获得TI固件使用的值。 文档提到地址0x6A处的"ADC结果"寄存器,但其他位置的0x6A-0x6D显示为"保留"。
 
 
与:
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sibby:

    1.简而言之,FLer命令将擦除闪存的某个部分,而FLem可用于擦除整个闪存。 我建议在固件更新期间使用FLem命令。

    2.没有必要这样做。 正确,在总线供电的应用中会断电。 这是在示例代码中完成的,预期大多数应用程序都将由外部驱动。 禁用端口可避免固件更新期间连接的设备出现任何奇怪的行为。

    3.是的,在更新部件上的不同区域时需要一些延迟。 1秒应足以避免写入错误。

    4.您是否在TPS6.5982万上使用最新的低区域? 这是已解决的已知问题。

    5.我相信这是预期的行为,但我正在研究。

    6. ads命令返回3个字节。 第一个字节是信道编号,后跟2个字节的数据。 文件对此并不完全清楚,我们正在努力更新以澄清。

    谢谢!
    Eric