This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:VBUS决定的USB_VBUS阈值

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597956/tusb8020b-usb_vbus-threshold-for-vbus-dection

部件号:TUSB8020B

大家好,

根据TUSB8020B的数据表,USB_VBUS需要一个阻隔器。但我们不知道VBUS电压的OVP或UVLO阈值是多少,因此无法在数据表中找到此信息。请为我们提供此规格吗? 谢谢。  

是否可以更改90.9 千欧和10千欧的电阻值。  

巴西,

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们建议使用90.9K和10K分频器,此分频器提供最佳值以适应整个有效VBUS范围。
    阈值介于300mV至450mV之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias:

    明白了。 非常感谢您的回复。

    巴西,
    Eric