This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:DP8.3848万I

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597200/dp83848i-dp83848i

部件号:DP8.3848万I
主题:DP8.363万中讨论的其他部件

尊敬的先生,请回答

DP8.3848万和DP8.363万有不同的案例。  但在功能和编程方面,它们完全可以互换? 我们现在使用DP8.363万。 是否可以在不更改软件的情况下将其更换为DP8.3848万?  是否可以编制这些芯片针脚的对应表?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vladimir,

    DP8.363万的功能比DP8.3848万多,因此它们并不完全相同。 但是,如果您从DP8.3848万迁移至DP8.363万,则DP8.3848万的所有功能都将包含在DP8.363万中。
    重复使用软件取决于以前使用的功能。 630上的IEEE寄存器与848相同,因此如果您以前的软件仅访问了这些寄存器,则可以将其用于DP8.363万。 请注意,PHY标识符寄存器将具有不同的值。 如果您的软件使用这些寄存器来识别PHY,则必须在软件中更新。
    引脚和封装与您在上面的帖子中提到的不同。 如果您只需要这些差异,那么数据表将是最佳参考来源。 如果您对差异有后续问题,我们一定会帮助您回答这些问题。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Aniruddha,谢谢你

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by