This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:重置设备

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597802/sn65dsi84-reset-the-device

部件号:SN65DSI84
主题中讨论的其它部件: SN65DSI85

您好,

有两种方法可重置SN65DSI84。

通过EN进行硬重置,通过寄存器设置进行软重置。

这些方法有何不同?

客户应用外部电容器控制EN (DS上的图8)。

因此,客户不能通过EN重置,除非是第一次初始化。

有什么问题吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    否,按照视频停止和重新启动顺序执行操作是正确的。

    当系统要求停止向显示屏输出视频时,建议使用以下方法
    SN65DSI85的顺序:
    1.清除PLL_EN位为0 (CSR 0x0D.0)
    2.停止DSI输入上的视频流
    3.将所有DSI输入车道(包括DSI CLK车道)行驶至LP11。
    当系统准备好重新启动视频流时。
    1.在DSI输入上开始视频流。
    2.将PLL_EN位设置为1 (CSR 0x0D.0)。
    3.等待至少3毫秒。
    4.设置soft_reset位(09.0)。

    此致