This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM:产品查询

Guru**** 2696645 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM, HD3SS3220, HD3SS2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596848/hd3ss6126evm-product-query

部件号:HD3SS6126EVM
主题中讨论的其他部件: HD3SS3220TIDA-0.0891万HD3SS2522

你(们)好

我希望USB多路复用器能够帮助我实现以下目标:

至多路复用器的2个USB输入

输入1-来自常规Android壁式充电器(使用C型至USB-A包容式适配器将C型输出转换为所需的USB-A型)

输入2 - PC的USB输出(将再次使用适配器连接到多路复用器的USB输入)

输出-应该能够在输出1/2之间选择,并将其路由到将连接到输出的电话

主要是从输入1到电话的路由时,多路复用器应该能将3A充电电流路由到电话。

 HD3SS6126EVM能帮我做到这一点吗?

谢谢
Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivas,

    HD3SS3220是当前支持高达3A的Type-C交换机的最佳选择。

    此致。
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 是否可以作为产品供我使用? 我不能在IC表单中使用此功能。
    谢谢
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivas,

    我们有一个参考设计(不可销售) TIDA-0.0891万您可以在此处找到自己需要的所有文档:

    如果您需要一个完全正常工作的设备,那么您可能需要查看HD3SS2522EVM,要获得3A支持,只需移除J18并提供3A电源。
    有关详细信息,请参阅用户指南。

    此致。
    jc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我不确定如何在设置中使用此功能? 我需要一个能够在两个输入之间进行选择的模块。 我认为您在上面提到的产品将有助于将C型输出从壁式充电器转换为USB A型输出。 是这样吗? 然后,来自此的输出和来自PC的输出将转至mux,让我在壁式充电器输出和PC输出之间进行选择
    此致
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要3.0 的数据行? 还是2.0 ?

    此致。
    jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找这两个:一个板可以有2个USB C输入,一个USB-C输出,另一个板有2个USB-B输入和1个USB-B输出。
    一个输入始终来自壁式充电器(类型B或C),另一个输入始终来自PC,
    输出将始终转到Android手机。
    谢谢
    Srini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,但了解它将支持哪种USB协议,3.0 连接+ 2.0 是很重要的? (6条数据线),仅限3.0 ? (4条数据线)是否仅连接到2.0 ? (2条数据线)

    此致。
    jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose
    我可能明天要向你们报告。
    如果我使用HD3SS6126EVM,并且它支持C型输入和C型输出(或B型输入和B型输出),则不会支持C型的一个需要3.0 ,而另一个需要A类2.0。 或者,如果电话上的输入USB是Type-C,则它是3.0 协议,如果电话上的输入是B类,则它是2.0 协议。
    很抱歉,不是很清楚如何回答这个问题。
    就这样我澄清:多路复用器输出将转到支持B或C类型输入的电话。
    我使用的QC电话(或客户电话)实际消耗的电流几乎为3A,具体取决于电话运行的负载。
    我们现在使用的产品运行良好(除了在3A时不充电)是:
    acroname.com/.../s79-usbhub-3p

    acroname.com/.../s77-usbhub-2x4
    本产品允许我们选择性地连接/断开电话的数据和/或电源。
    此信息是否完全可以回答您的问题? 或者我要离开吗?? :)
    此致
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinivas,

    C型只是一个连接器,可用于3.0 ,2.0 ,DisplayPort,HDMI,电源传输, 等等,在设备上找到Type-C端口并不意味着这是必需的3.0 ,它可能仅为2.0 ,所需的解决方案取决于您的端口配置。
    另一方面,每个3.0 Type-C端口都需要一个交换机(如HD3SS2522或HD3SS3220),因此您的配置需要不止一个交换机。

    此致。
    jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果端口配置符合您的需要(一个A型端口到两个Micro-B端口),您可以使用HD3SS6126EVM,但此EVM不能处理超过900mA的功率。

    此致。
    jc