This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:摄像机连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, DS90CF388, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597302/lmh0340-camera-connection

部件号:LMH0340
主题中讨论的其他部件: DS90CF388DS90CF386

您好,

 我有一个摄像头应用程序,它提供4个数据+1时钟LVDS;这应该连接到LMH0340,它具有5个数据+1时钟输入。

是否存在任何问题,或者我们是否可以让TX4线对保持未连接状态,并且仍然 符合SMPTE 424M和292M标准?

对此配置有任何其他建议?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    如果您的摄像头输出4个数据+ 1个时钟LVDS,我想知道您是在谈论CameraLink还是OpenLDI,而不是SDI协议? 您能否提供有关摄像机使用的接口标准的更多信息?

    通常,具有4个数据+1个时钟输出串行化的摄像机,每个时钟周期为7位。 相比之下,LMH0340采用5个数据+1个时钟,其中每2个时钟周期有5位(DDR信号)。 由于这将是两种完全不同的信号类型,在继续使用LMH0340之前,您能否提供有关摄像机输出的更多信息?

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

     随附的摄像机数据表,我猜它有SMPTE 274/296接口(不是预期的292/424)。

    现在,您建议如何实现 同轴电缆的物理接口?

    您认为进行协议转换是否需要FPGA?

    谢谢

    Umbertoe2e.ti.com/.../2515_5F00_FCB_2D00_EV7500.pdf</s>7500.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    我查看了摄像头数据表,从规格来看,摄像头内置了OpenLDI LVDS接口:

    LMH0340使用的接口与THC63LVD104C不同,因此不能在此使用此设备。 为此,我建议查看我们的Channel Link I或FPD-Link I设备,如DS90CF386或DS90CF388。 这些设备使用与THC63LVD827兼容的相同接口,并且支持74.125MHz时钟,这是FCB-EV7500摄像机提供的功能。  

    谢谢!

    Michael