This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:无法与ET1100链接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596097/dp83822i-couldn-t-link-with-et1100

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK110

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,DP8.3822万无法与ET1100链接

实际上,我们以前使用TLK110,并且可以正常工作,但对DP8.3822万的更改失败。

车尾箱带已设置,25MHz CLK也已准备就绪。

我们认为原理图是可以的,但您能否再次帮助您再次确认?

ET1100示意图

DP8.3822万I示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉推送,有任何更新?  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉推送,有任何更新?  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    更新状态。

    我们发现 RX_CLK只发送了1.25Mhz? 数据表中的规格在 100Mbps MII 模式下为25MHz,因此在  10Mbps模式下应为2.5MHz。

    我错了吗??  

    您能否为我们分享经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    有哪些问题症状?
    当您说PHY无法与ET1100配合使用时,PHY是否会通电并与链路伙伴链接?
    您能否提供寄存器值0x00,0x01,0x09,0x0A,0x0B, 0x10,0x11,0x016,0x017,0x018, 开机并与链路伙伴连接后的0x019? 请读取寄存器0x01两次,所有其它寄存器只能读取一次。
    在您的示意图中,有一个单独的"手提带"部分,但PHY0_Link和PHY0_ACT在最后一张照片R194和R168上连接了额外的电阻器。 您能告诉我为什么要添加这些电阻器吗?

    此致,
    Aniruddha