This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:从DS90UB929-Q1EVM (HDMI输入)到DS90UB928Q-Q1 (LVDS输出)的视频传输

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592553/ds90ub928q-q1-video-transmission-from-ds90ub929-q1evm-hdmi-in-to-ds90ub928q-q1-lvds-out

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB929-Q1EVM

您好,

为了使用DS90UB928Q-Q1测试我们自己开发的主板,我们使用了评估主板 DS90UB929-Q1EVM。我们的主板IOS连接到LVDS显示器并在主板上具有EDID EEPROM。

连接应由HSD连接器完成,最终电缆尚未提供,因此我将绞线的15 cm 直接焊接到引脚上并连接板。

通过USB将笔记本电脑连接到 DS90UB929-Q1EVM并启动"Analog Launch Pad"软件时,可以看到系统拓扑(TX0,RX0和DISP_0)。 使用图案生成器,可以在LVDS显示器上显示颜色和图案。  "Mode_1"已从"1"位置更改为"2"位置,因此DS90UB929-Q1EVM读取EDID EEPROM到其EDID SRAM的信息。 当我将HDMI电缆从笔记本电脑连接到评估板时,我可以从我们的板(名称和分辨率) Windows图形选项中看到EDID信息。 但是当我连接HDMI电缆时,在系统拓扑中只能看到TX0,其他的不再可用,并且无法在LVDS显示器上看到来自笔记本电脑的HDMI数据。

这可能是电缆问题吗? HSD连接器中的短管长度较小,这些是否会导致此问题? 我们能否给我另一个提示来解决问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这可能是 由于HDMI原因,因为在运行模式生成器时,您未在链路上看到问题。  连接HDMI输入时,929将使用此作为参考,而不是使用内部时钟。

    基本检查是 建立锁定状态(锁定针脚=高),然后确定您是否可以读/写928寄存器。

    此致,

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主板通电后,锁定引脚会变高,插入HDMI连接器时,锁定引脚会变低。 可以读取和写入928的(远程)寄存器,例如I2C设备ID寄存器。

    主板通电时,系统拓扑显示RX0的ID 0x58。 I2C设备ID:设置位0以启用设备ID覆盖。 设置位7,应用,设备ID "0xd8"显示在系统拓扑中。 要检查数据是否仅显示在软件中或写入寄存器,请在写入后重新启动模拟启动板,设备ID的值仍然相同。  

    谢谢你。

    此致

    Markus Schweizer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    作为附加信息:"锁定"信号并非总是低电平,连接HDMI电缆时,正峰信号很少。

    此致

    Markus Schweizer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们收到了电缆(Leoni Darar 353),1 m Long。 现在,系统拓扑图保留了所有3个元素。 当我们在没有EDID EEPROM的情况下使用系统时,将显示Windows屏幕,但显示错误的颜色和错误的解决方案。 当我们使用EDID EEPROM时,显示屏保持黑色。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    听起来您现在有一个稳定的锁定状态(锁定=高),这是通过FPD链路传输视频所必需的。
    该问题很可能与EDID有关。 929中的默认EDID不一定与您的显示屏匹配,这会导致错误的图像。
    您也可以尝试将EDID加载到929的内存中,以验证该值在加载EEPROM之前生成正确的图像。
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们解决了问题。 它是电缆问题和EDID数据格式的混合。