This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517应用程序

Guru**** 2445040 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597122/tca9517-tca9517-application

部件号:TCA9517

大家好,

我的客户使用我们的2个TCA9517,出于某些特殊原因,第一个TCA9517的B侧SDA信号有1k上拉电阻和1k下拉电阻,您可以如下所示检查应用。 此设计是否会影响第二个TCA9517的I2C工作? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:
    这不起作用! 这是一个漏极开路通信协议。 电压永远不会超过电压的一半。 他们试图实现什么? 我可以推荐一个可能工作的电路。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    感谢您的快速响应。 第一台TCA9517 SDA是固定电压1.65V,我们的TCA9517是缓冲器部件,为什么它会影响第二台TCA9517I2C工作? 你能帮你提供更多的细节吗?

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    我不明白您在这种设计中要做什么?  您尝试完成什么?  为什么要在B侧的SDA线路上放置一个电阻分压器????   假设您的意思是“无连接”,为什么会出现“NC”?  

    我不明白你所说的SDA在1.65 固定的意思,除了它是一个电阻分压器??? SDA是否未连接到设备,且应保持浮动状态?  请解释他们正在尝试做什么。  块级图或原理图可能会让我对正在尝试执行的操作有所了解。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    客户有特殊原因,需要在B侧的SDA线路上安装电阻分压器,B侧没有连接,因此固定在1.65V。 因为B侧没有连接,所以我认为它不应该影响I2C主控和I2C从控制器之间的通信,直到第二个9517,您的看法是什么? 谢谢

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:
    假设他们不使用带电阻分压器的TCA9517的B侧,则不应影响A侧。 你真的应该明白他们为什么这样做。 您需要对这些事情更加好奇,这有助于您了解它们的系统和实施。 您越了解他们的应用和实施,就越能为他们提供更好的支持。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方
    还有一件事。 我会让他们在B侧使用一个较弱的上拉电阻器来上拉SCL线。 只是在泄漏可能会将该节点拉至地电位的情况下。 这可能会对I2C通信产生不利影响。
    Francis Houde