This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:无法识别集线器后面的USB设备

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597284/tusb2036-usb-devices-behind-hub-not-recognized

部件号:TUSB2036
主题中讨论的其它部件: SN7.524万

您好,

我使用以下示意图来使用TUSB2036集线器和后面的2个设备(首先尝试使用APACER键和Logitech鼠标)。 我的操作系统是Ubuntu 14.04 LTS。

列出集线器。 暂挂模式为低,振荡器正常@6MHz。 两个USB均为@5V供电,但都无法识别/正常工作。 原理图与所实施的内容之间的差异是:

-两种SN7.524万均未焊接

- DP3和DM3直接接地,不带15k电阻器。

我尝试更换DP2和DM2,但没有任何变化

谢谢你

Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nils:

    请尝试在OVRCUR1#和OVRCUR2#端子中添加上拉电阻。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它解决了问题。

    谢谢你

    Nils