This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232:TRS-232输入阻抗(引脚9~引脚12)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595902/trs232-trs-232-input-impedance-pin9-pin12

部件号:TRS232

尊敬的先生:

如下图所示(红色块,引脚9~引脚12), 当VCC之前未应用时,它是否具有高阻抗?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我们希望在几台设备上检查此信息,以确认我们的理解正确,因此我们将在稍后回复您。 (我们可能需要几天时间才能将部件拿到实验室。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    以下是您要求的信息:

    接地-9:10.77 MΩ
    接地- 10:33 MΩ
    接地-11:33 MΩ
    GND -12:10.77 MΩ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirs:

    当IC无电源时,引脚9~12似乎是高阻抗。

    RS232信号是否会从另一台PC的RS232侧驱动这些引脚?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    如果您将PC连接到"右侧"针脚7,8,13和14。 针脚9-12的高阻抗不会对其产生任何影响。 它们不直接连接在芯片内。