This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tdp158:上拉电阻器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597106/tdp158-pull-up-resistor

部件号:TDP158
主题中讨论的其他部件: TUSB546-DCI

尊敬的先生  

我的设计是VGA卡,使用Tdp158执行DisplayPort中继器  

我应该在Tdp158附近添加50欧姆吗?

我发现 DisplayPort应用中的TUSB546-DCI没有此上拉电阻  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    TUSB546-DCI是本机DP转接器,DP159/TDP158是DP++到HDMI电平转换器。

    对于DP159,需要将上拉装置用作HDMI接收器,并放置交流电盖以获得DP兼容信号。

    我正在寻找DP158是否也需要上拉数据的确认信息,当我有合适的数据时,我会回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    DP159需要外部50欧姆拉拔
    TDP158具有内部50欧姆上拉电阻,在DP模式下放置。

    此致