This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:IOH上的输出电流高于数据表上指定的值

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596655/am26c31-higher-output-current-on-ioh-than-specified-on-the-datasheet

部件号:AM26C31

你(们)好

建议的最大输出电流为|20 mA|。 请参阅下文。6.3

建议在A和B端子之间使用RT = 120。 请参阅下面的9.2。1.

 

我们确实有这种配置。 但由于差分输出电压较高,我们在输出电流下测量的值较高。

 

请查看TI数据表,并在下周的会议上告诉我结果。

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kamal:

    我同意,在设备的标准操作过程中(即使用标准100欧姆端接),可能会超出建议的输出电流范围。 在我看来,20 mA电流仅显示在推荐的工作条件表中,因为这是在高电压和低电压输出规格的测试条件中定义的电流。 这并不意味着您不能使用较高的电流操作零件,而是意味着输出电压可能略有不同(较高的输出电流会导致较低的VOH和较高的VOL)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意您的意见。 但数据表显示20 mA (最大!)。 如果这是一个典型的价值,那对我来说是不错的。

    那么,我应该如何理解数据表,我们是否可以更新数据表或制作新的备注。

    翻新,

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    Max今天就在外,所以我马上开始帮你。 这些部件对我来说是新部件,所以我会尽我最大的努力。 我认为驱动器可提供20mA的最小电流。 数据表中的VOD电平(2V)在100ohms负载(20mA)(100ohms)= 2V时保证至少为2V。 通常情况下,通过100ohm负载,VOD为3.1V,因此这告诉我驱动器通常提供大于20mA的信号(即 31mA)。 因此,我认为您只是误解了数据表中的规格IOH和IOL规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后,您能否解释IOH和IOL的最大值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    我做了一点探讨,我的一位同事向我指了一个解释这里问题的老论坛帖子。 显然,IOH和IOL规范可以在绝对最大值表中更好地指定。 我不知道为什么如此被指定,但下面是供您查看的帖子: e2e.ti.com/.../59.1216万

    如果您还有其他问题,请告诉我。