This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:Alp接口,用于通过I2C进行通信

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597611/ds90ub954-q1-alp-interface-to-communicate-through-i2c

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

你(们)好

我正在尝试通过模拟启动板与反序列化器通信,但该驱动程序还不存在。 如何解决此问题? 我已经与usb2any主板建立了连接,但无法识别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuly,您好!
    由于这是RTM之前的部件,我们将离线讨论。 我给您发送了一封电子邮件,其中包含一些信息。

    Chris