This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597004/hd3ss460-hd3ss460

部件号:HD3SS460

大家好

在HD3SS460规范中,它说:

我的理解是,当您交换输入端差异P/N时,您还应该交换HD3SS460输出端的相关P/N。 我对吗?

在图9中,我们可以看到 ,当您交换CRXxN/CRXxP时, 您交换了MLxP/MLxN,但SSTxN/SSTxP差分对不会缠绕。 我有点困惑为什么会发生这种情况。

您是否愿意帮助我们  解决问题?  

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的问题中添加错过的部分:
    在第24页中,它说:为了便于路由,3.1 的P和N连接差分式Paris与HD3SS460引脚之间
    只要在交换机的另一端交换相应的对,就可以交换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haiping,

       3.1 支持极性反转,因此,如果您交换CRX和/或CTX差分对,则不必交换SSRX和/或SSTX差分对。 此翻转将由协议本身检测和处理。

      DisplayPort是另一种情况,此协议不支持极性反转。 因此,如果您交换CRX和/或CTX差分对,则必须在DP端(MLX对)执行相同操作。

    此致,

    迭戈。