This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:无软件心跳

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595949/tusb9261-no-sw-heartbeat

部件号:TUSB9261

连接到PWM1的SW Heartbeat LED指示灯稳定亮起,而不是闪烁。

这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    如果您在其上刻录了固件,能否验证? 如果没有固件,您将在设备管理器上看到引导加载程序实例。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,它没有固件,只有bootloader。
    当我尝试对固件进行编程时,它失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否发送刻录过程中收到的错误消息? 我们的评估板或您的设计中是否出现了此问题?

    此致,Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在我们的设计上。 大多数主板都能正常工作,但有些主板不能正常工作。
    我没有看到错误消息。 我正在使用TUSB926x闪存刻录机。
    它只是在窗口底部显示"Failed (失败)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    您能否将您的原理图和布局文件发送给我们,以便我们了解这些文件?

    此致,
    Roberto。