请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万E 我手边没有DP8.3867万 EVM。 如果您有此演示板,您可以帮助运行此测试以进行验证吗?
我 遵循以太网合规性测试准则(SNLA239A),并通过MDIO接口设置以下寄存器(事实上,最后一个寄存器0x1D5无法设置,并且DP8.3867万E的数据表中没有此类寄存器,这可能是规格SNLA239A的错误)。
执行1000M以太网合规性测试,但未通过峰值电压测试。
峰值电压点A=545.5mv,峰值电压点B=547.6mv,TDS7104示波器的通过/失败标准是它应介于670mv和820mv之间。
根据测试规格SNLA239A的2.2 章节2,通过条件的描述不包括峰值电压点A/B的范围 您是否知道为什么此标准与Tektronix以太网合规性测试软件不同? 是否有任何特殊设置 来传递A和B的1000M峰值电压?