This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3695A:DS3695AMX导致蜂鸣声

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597683/ds3695a-buzzing-caused-by-the-ds3695amx

部件号:DS3695A

我有一位客户说他收到了线路嗡嗡声或反馈,并认为此设备是信号源。 他想知道是否有任何以前已知的问题或我们可以提供的信息,以帮助他对此设备进行故障排除,从而找到此问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德文郡

    您是指实际听到的"嗡嗡"声,还是电气问题? 客户如何缩小收发器设备作为问题根源的范围? 是否存在任何其他可观察到的问题,或者只是一些嗡嗡声? 什么工作条件导致出现问题(例如,驾驶员是否需要启用,是否需要发送数据等)?

    此致,
    最大