This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI是否有eDP ESD解决方案

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595694/does-ti-have-edp-esd-solution

主题中讨论的其它部件:SN65DSI86

大家好

          TI是否有用于数据和AUX引脚的eDP ESD解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否澄清eDP所指的是什么应用?

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

                我的系统是POS,我们使用TI SN65DSI86 (mipi到eDP解决方案)。 我们需要在eDP端口上放置ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供该信息,您的系统中将使用的数据速率是多少?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

               最大速度为5.4Gbps ( HBR2 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将TPD8S3009用于此应用程序。 该部件设计用于显示端口,能够支持大于4GHz或8 Gbps的信号。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian
    感谢您的大力支持。 BTW I can not find TPD8S3009 in TI web.(BTW I在TI网站中找不到TPD8S3009。 是否可以帮助您再次检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉,部件号为 TPD8S009

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

           感谢您的大力支持!!