This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:从TLK110迁移至DP8.3848万

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596589/dp83848i-migrating-from-tlk110-to-dp83848

部件号:DP8.3848万I
主题中讨论的其他部件:TLK110

您好,

我们是否有TLK110至DP8.3848万的迁移指南。

由于某些问题,我们计划将TLK110 PHY更换为DP8.3848万。
提到DP8.3848万是与TLK110和功能等效的设备
如果我们不使用SW_Strap,则引脚对引脚兼容。

我们想知道用DP8.3848万替换TLK110是否容易
到软件角度? 相同的软件是否工作正常?
请告诉我们在迁移至DP8.3848万时需要考虑哪些寄存器。
如有必要,我可以向您发送当前的驱动程序软件。

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummi:

    了解PHY之间的软件兼容性时需要考虑的2个主要主题:

    1. PHY ID有时用于验证PHY的存在和型号。 对于所有IEEE 802.3 PHY,PHY ID位于寄存器0x2和0x3中,并且在所有型号中都不同。
    2. IEEE未定义任何0x15以上的寄存器地址,不同PHY之间的地址将有所不同。
    答 将TLK110与DP8.3848万进行比较显示寄存器0x0与0x7相同。
    寄存器0x8和0x9位于TLK110中,但不在DP8.3848万中
    寄存器0x10相同
    寄存器0x11不同
    0x12到0x15的寄存器是相同的
    所有高于0x15的寄存器在TLK110和DP8.3848万之间有所不同

    应该修改TLK110驱动程序(它在其中访问不同的寄存器)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    非常感谢您提供的信息。

    我们认为DP8.3838万的CLK_OUT功能可用于为MAC提供RMII_REFCLK。
    但我们知道CLK_OUT时钟不适合RMII通信。

    实际上,我们客户的应用程序是在2012年设计的,
    在这段时间内,我们没有关于TLK110 CLK_OUT问题的任何信息,
    因此,CLK_OUT连接到RMII_REFCLK。 现在很难修改连接。

    我们是否有任何其他PHY选项可替代TLK110且具有CLK_OUT功能?

    目前,我们客户的应用程序与TLK110存在问题(如下所述)
    我们正在寻找替代PHY或任何软件解决方案的选项。
    e2e.ti.com/.../59.7647万

    此致
    Kummi