This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:开机重置勘误表(2016年5月)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596970/pca9546a-power-on-reset-errata-may-2016

部件号:PCA9546A

10.1 加电重置勘误表:系统影响:如果斜坡条件超出上述计时允许范围,则可能会错过POR条件,从而导致设备锁定。 Trise指定为<10ms,

PCA9546A VPOR为1.6 典型值,2.1 最大值

我的客户有一个背板3.3V上升时间: 0V至2.2V (800us),然后在4ms时平稳状态,然后缓慢上升至3.3V 32ms。

3 % ,我的模块无法成功引导。 我们已将问题缩小到Tundra Tsi78 SRIO交换机未完成其I2C EEPROM配置加载顺序。

Tsi578与PCA9546A共用一条I2C总线,该总线在开发过程早期用于对 交换机背面的3个设备进行编程:端口A,B,C  各有一个10K上拉。 端口D未使用,引脚保持浮动状态。 (不理想,但我们从不启用端口D ((出于目的))

这3个背面器件现已预编程,不再 需要I2C编程。  (我可以脱模PCA9546A,并且没有不良模块操作反应)。

RESET_N针脚通过5K电阻连接到VCC。 没有激活的信号驱动RESET_N输入。

我无法在实验室中复制客户故障,超过1000次电源循环。

问题:系统影响陈述术语'锁定'的含义是什么? 这是否意味着该设备不会响应针对它的I2C事务? (在这种情况下,我不在乎,因为我不再与此设备通信),还是这意味着它可能会驱动 主SCLOCK或SDATA总线 ,干扰 我的关键TI578至EEPROM配置事务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    据我所知,与POR相关的问题仅表现为设备对I2C事务没有响应,并且没有错误地驱动SDA和SCL。 不过,我会仔细检查这一点,并在本周晚些时候向您提供更明确的答案。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean,
    最大值正确。 内部状态机被锁定,这意味着它无法与任何I2C通信进行通信,也不会对任何I2C通信作出响应。
    Francis Houde