This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597137/tcan332-tcan332

部件号:TCAN332

您好,

我的客户 需要CAN收发器来支持5~10kbps比特率,

您是否可以帮助告知TI是否具有支持5~10kbps比特率的合适CAN收发器?

此致

张青云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    TCAN332可以达到的最慢速率是9.2 kbps。 这是因为TX/RX主导超时。 您可以在数据表的第8页上找到说明。 我也将其粘贴在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意 ,SN65HVD23X 系列没有主要的超时功能,这会妨碍最小比特率。 您应该能够以5 kbps的速度使用此部分。

    如果您需要5 V部件 ,SN65HVD251 也可以工作。