This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:关于LMH1297 &LMH0297请求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597138/lmh1297evm-about-lmh1297-lmh0297-request

部件号:LMH1297EVM
在Thread:LMH1297,LMH0397中讨论的其它部件

您好,先生,

我的客户当前计划使用LMH1297和LMH0297应用1~10G光学收发器。需要EVM才能模拟功能。

您是否有LMH1297EVM用户指南以及LMH1297和LMH0297 D/S可以为我提供? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duke:

    要访问LMH1297和LMH0397完整数据表和EVM文档,您需要在产品登录页面上提交请求,以便通过MySecureSW访问这些文档。

    LMH1297和LMH0397设计用于使用同轴电缆的SDI应用,因此我想仔细检查该应用,以确保其适用。 我将通过单独的电子邮件与您联系以进行讨论。

    此致,

    Michael