请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1211
您好,
我有一个应用程序,其中有一个支持USB OTG的数字凸轮。 我的要求是在通过USB为数字凸轮充电时使用USB MIC。 在进行一些搜索时,我遇到了USB电池 规格1.2 中提到的USB附件充电适配器(ACA),它允许对USB OTG连接中的主机进行充电。 我正在寻找一个芯片来实现一个硬件,它也允许我这样做。 TUSB1211是否能够做到这一点? 我认为 TUSB1211远比实施此功能更强大。 是否有专门用于此类应用的简单芯片。
谢谢,此致。