请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-CXEVM 工具/软件:Linux
大家好,
我遇到 了一个棘手的问题, 我不知道。
开发环境是: ADAS + 964 + 913 +传感器(ov5640)。 将 像素时钟作为参考时钟进行操作(24MHZ 用于传感器 ,PCLK为84MHZ)。
Adas可以 通过I2C与传感器进行964/913通信。但 当我 配置一个reg (在ov5640中写入0x2到reg 0x3008) 来打开传感器电源时。
然后我再也不能 读写 913和ov5640 reg。 那913似乎无法正常工作。 但是当我重置 传感器或从 913断开这些线(PCLK,VSYNC,VSYNC和8数据线)时。
I2C通信恢复正常,只要配置传感器,它就不 会出错。
谁知道是什么原因,谢谢!