This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171断电模式

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597248/tmds171-tmds171-power-down-mode

部件号:TMDS171

您好,

我想将TMDS171置于断电模式,阅读数据表36我知道我必须使用 HPD_SNK和OE引脚。

在表中,方案HPD_SNK = OE = L缺失,如果发生这种情况,会发生什么情况?

感谢你的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACM,您好!

    OE=Low通过关闭所有功能块将设备置于最低功耗状态。

    表36显示了OE=L,HPD_SNK=H,以显示HPD缓冲区仍在工作,因此,HPD_SRC=H

    当OE=L和HPD_SNK=L时,所有功能块都将关闭,如表36的第一行,唯一的区别是HPD_SRC=L

    此致