This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:通过双向控制通道连接多个从属设备

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596808/ds90ub913a-q1-connect-multiple-slave-devices-via-bidirectional-control-channel

部件号:DS90UB913A-Q1
主题:TMP102中讨论的其他部件

尊敬的先生:

我们的客户计划使用同时带有CMOS传感器和温度传感器TMP102的FPD-Link III设备,如下所示。

是否可以通过BCC对这样的系统进行降级并从主机控制器控制多个从属设备?

如果可能,是否有任何文件可供我们参考?

非常感谢您的善意建议。

谢谢!

KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koide-san:

    是的,这应该是可以做到的。 有关I2C通信的详细信息,请参阅以下应用说明:

    www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf
    www.ti.com/lit/an/snla131a/snla131a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ankur-san:

    非常感谢您的反馈。 我会将您的建议和应用说明通知给我们的客户。

    此致,

    KOIDE