This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:替换为更快的SER和放大器;DES:DS90UB913由DS90UB933取代,DS90UB914由DS90UB934取代

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596118/ds90ub933-q1-replacement-by-faster-ser-des-ds90ub913-by-ds90ub933-and-ds90ub914-by-ds90ub934

部件号:DS90UB933-Q1

您好,

在12位HF模式下,75MHz的数据速率限制有时是一个问题。

同时还提供DS90UB933/34。

这些集成电路是否有与  问题(如)相关的概述/相关信息

  • 引脚兼容性
  • 显著差异
  • 新的相关 功能

此致

Torsten

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的问题正在审查中,我们将很快提供回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Torsten,

    933是913A的插入式替换件,因此与引脚兼容。 它在12位HF模式下具有更高的最大PCLK (100MHz与913A中的75MHz相比)。 由于频率较高,它也会使用稍高的功率。

    934是不同于914A的体系结构,因此虽然功能相似,但不兼容引脚。 914A上的某些电源引脚成为934上内部调节器的去耦引脚。 寄存器映射也完全不同。 934支持与933相同的更高PCLK,还可以承受更多的通道损耗(最大频率下插入损耗增加3dB)。 934的功耗高于914A。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息,我们将考虑您的信息。
    此致
    Torsten