This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:TCA4311A不同的i2c级别

Guru**** 2657185 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597096/tca4311a-tca4311a-different-i2c-level

部件号:TCA4311A
主题中讨论的其他部件: TCA4311

您好,Sirs:

TCA4311A是否支持热插拔端5V i2c电平,但系统端为3.3V? 如下面的LTC4300A-2。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,您好!

    不幸的是,TCA4311不能支持两种不同的电压。

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,
    非常感谢!