This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:有关均衡器特性的问题

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596790/sn75lvcp601-question-about-equalizer-characteristics

部件号:SN75LVCP601

您好,

我的客户对SN75LVCP601的输入均衡器特性有疑问。
我没有评估板和测量环境。
请回答我的问题。

SN76LVCP601的数据表第12页图11和图12中的条件:
 案例1,速度为6 Gbps
 均衡器= 14 dB
 DE =–2 dB
 TP2眼幅240mV (图11. 测试点2)
 TP3眼幅788.8mV (图12. 测试点3)

问题:
当上述条件更改为EQ = 0dB和DE = 0dB时,TP3处的电压值如何?
我相信与TP2的240mV相同的电压将会超出我的预期。

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TP3处的输出电压仍约为750 - 800 mV。  波形的开孔部分将会小得多。  由于CTLE设置为0 dB,输入上的ISI将在输出处重新传输。  即使电路的线性均衡器部分设置为0 dB,内部LVCP601数据路径也有足够的带增益的线和获得完整输出振幅。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    感谢您的回复。
    我理解并将向我们的客户告知您的信息。

    此致,
    Hiroaki Masumoto