This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:与TI TDAxx的接口

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596818/ds90ub954-q1-interface-to-ti-tdaxx

主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

大家好,

我希望在解串器DS90UB954-Q1 (TI)与TDAxx (Texas)之间进行通信,DS90UB954-Q1与TDAxx之间是否有兼容接口?

或者我们可以直接连接吗?

提前感谢

此致

Sivakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sivakrishna:

    954在其输出数据引脚处支持CSI-2输出,因此TDAxx可以通过CSI协议进行配置和接口。 请注意,954是RTM前的设备,因此请联系当地现场销售办事处了解更多信息。