This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410 DVDD电流消耗

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594631/tfp410-tfp410-dvdd-current-consumption

部件号:TFP410

团队成员,您好!

我的客户想知道 TFP410中DVDD的当前消耗量。

他们在 3.3V输出摆动和1.8V输出摆动箱中检查TFP410的DVDD,TVDD和PVDD的电流。 (客户在3.3V回转时将VREF电压更改为DVDD ,或  在1.8V回转时将0.9V)客户得到如下结果。

DVDD电流消耗
 16mA,3.3V摆动
 1.8V摆动时为35mA
TVDD和PVDD器件未被输出摆动级别更改。

此结果是否是 TFP410的正确行为? 客户担心他们错误地将原理图与 TFP410相关

记下客户状况
 总线宽度:24位
 锁存模式:单边
 时钟模式:单端
 时钟边缘:故障边缘
 参考电压:3.3V或0.9V

非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki