请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB954-Q1 您好,
我们正在尝试将DS90UB954解串器与R-CAR H3连接。 我们面临的问题是Renesas板的模块上有QSH-030-01-L-D-A连接器。 所以我们觉得很难把这个Deser和Renesas连接起来。 因此,我们正在寻找一个具有QSH-030-01-L-D-A连接器 的解串器板,或者一个具有QSH-030-01-L-D-A连接器和DS90UB954 presenrt连接器的接口板(子卡)。 因此,任何解决方案都最好总结。 是否可以直接找到具有QSH-030-01-L-D-A连接器的Deserailizer板,以便与R Car H3兼容。 如果不支持, 则至少是支持此Deserailizer的子板,该子板具有相同的连接器,以便可以将其连接到H3板
此致,
Aravind S