This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万EVM:BER,用于将XAUI模式连接到SFI 10 GB 的调整机制描述

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596779/tlk10232evm-ber-adjustment-mechanism-description-for-connection-of-xaui-mode-to-sfi-10gb

部件号:TLK1.0232万EVM
主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万TLK1.0031万

大家好,

有关TLK1.0031万和TLK1.0232万的几个问题:

  • ·        为什么 评估板(A)上的BER=3x10-12参数相对较低,并且在光10G通道(B)上TLK1.0031万/TLK10232的1.0232万的基础上是否可以达到BER=10-14...10-15?

此处提到的BER=3x10-12: SFI测试报告TLK1.0232万

  • ·        我们需要对XAUI模式连接到SFI 10 GB 的调整机制进行描述

我已看到 此E2E链接 ,是否有任何关于此主题的其他技术说明?

此致,

Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mizanur,

    如果信号衰减主要是"可实现的",即它们是由物理介质损失/反射/等造成的,可通过决策反馈均衡器(DFE)补偿,则可通过完全闭合的输入眼实现较低BER。 设备的这种功能包含在抖动容差规范中,该规范表示在存在信道衰减,附加随机和确定性抖动以及宽带随机噪声的情况下BER < 1e-12操作。

    此致,
    路易斯