This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/HD3SS460EVM-SRC:将Asus MB169C++ USB C备用模式连接到GPU

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460EVM-SRC, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596629/linux-hd3ss460evm-src-connecting-asus-mb169c-usb-c-alternate-mode-to-gpu

部件号:HD3SS460EVM-SRC
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万HD3SS460

工具/软件:Linux

大家好,

我有点困惑如何使用HD3SS460EVM-SRC转换器。 已经有一些关于此转换器的线程,但它们对我没有帮助。 我想将Asus MB169C+ USB C DisplayPort备用显示器连接到具有DisplayPort输出的台式机GPU。 我只需要HD3SS460EVM-SRC本身还是另外需要其它组件(电缆除外)?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

监视器链接:

问候Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philipp:

    我相信您需要使用PD控制器(如TPS6.5982万或TPS6.5986万)才能进入DP alt模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       ´s正确。 您需要PD控制器才能在HD3SS460和监护仪之间建立连接(两者必须在完全相同的模式下配置)。 我还建议使用 TUSB1046EVM,这是一种结合了Type-C MUX和PD控制器的单板解决方案。 它还提供信号补偿,允许使用较长的电缆。

    此致,

    迭戈。