This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:VIN共模电压

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596919/ds15ea101-vin-common-mode-voltage

部件号:DS15EA101

您好,

DS15EA101是否提供自己的共模偏置?  其数据表中的示例显示差动输入的交流耦合,但DS15EA101输入(去耦电容器的输入端)上没有任何外部直流偏压。  如果DS15EA101具有浮动输入,会发生什么情况?

感谢您提供的任何帮助,


Rob Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS15EA101输入为内部偏置,需要交流耦合。

    如果DS15EA101输入上没有信号,内部电路将检测到此情况,LOS状态输出将为高电平活动,输出将被禁用。

    此致,