This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:有效的TUSB211连接位置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596781/tusb211-effective-tusb211-connection-location

部件号:TUSB211

您好,

我制作了一个TUSB211模块。

n`t,我不知道从何处将其连接到主机和设备之间的USB 2.0 电缆。

应该将TUSB211模块连接到哪里?

1.靠近主机

2.靠近设备  

3.靠近USB电缆中间

此致,

Ichioka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅TUSB211数据表的8.2 2详细设计步骤(第9页)部分,了解我们根据应用目标对TUSB211的放置建议。

    如果您还有其他问题,请告诉我
    此致
    Cevin