This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:内部生成时钟?

Guru**** 2693835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596058/ts5usba224-clock-generated-internally

部件号:TS5USBA224

您好,  

时钟是否在TS5USBA224内部生成?
是否有可能成为抑制射频灵敏度的噪音源?

在客户中,当使用竞争对手的USB/音频SW IC时,IC内部有一个充电泵和振铃器,由于这种影响,DTV波段中出现了灵敏度抑制。
他们希望确认存在关切。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想知道设备中是否有内部振荡器。
    设备是否有内部振荡器?
    如果是,请告诉我内部振荡器的频率。

    BestRegards,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有内部振荡器。

    客户是否遇到EMI问题? 如果是,他们是否认为此设备导致EMI问题? 他们是如何得出这一结论的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias San,

    感谢您的回复。
    他们将于6月在测试板上进行评估。
    因此,现在没有EMI问题指示灯。
    此问题用于确定零件的布局。 如果有振荡器,他们可能会将设备置于屏蔽中。

    此致,
    柳枝