This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596018/ds125br820-ds125br820

部件号:DS125BR820

我已经检查过我们在3.3V模式下的功耗是220mA,是8通道还是1通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有8个通道的典型电流消耗为220mA。  最大电流消耗为280mA。

    这些数字是所有8个信道加在一起的总数。

    此致,