This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:输入(VIN)范围

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596557/ds15ea101-input-vin-range

部件号:DS15EA101
主题中讨论的其他部件: DS15BA101

您好,

DS15EA101数据表仅列出了直流电特性中的输入电压(最大值)。  在第5页后面的"输入接口连接"标题下,输入振幅最小值为800 mv pk-pk +/- 10 %。  好奇为什么直流电特性中没有说明这一点。

此外,第6页上的图4显示了使用DS15BA101作为驱动程序,使用DS15EA101作为接收器的电缆延长器的示例。  DS15BA101的数据表也显示了此示例,并在直流特性下指出输出通常为400 MV (单端)。  DS15BA101仅提供800 MV的典型差分输出,如果输入要求位于特性(880 MV)的10 % 端,它将如何与DS15EA101配合使用?  如果DS15BA101的输出低于典型值,该怎么办?

感谢您的帮助,

Rob Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    BA和EA101器件设计为协同工作。  

    如果使用外部电阻器将BA101的输出调整为低于典型值,则EA101均衡自适应算法将无法正常工作。  

    此致,