This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044RGCEVM:仅供澄清

Guru**** 2839130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044RGCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595631/tusb8044rgcevm-just-to-clarify

部件号:TUSB8044RGCEVM

你(们)好

 TUSB8044RGCEVM是否可以使用某些软件或命令按需切换端口? 如果是,需要使用哪一个软件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉,我不理解您的问题,"...交换机端口..."是什么意思?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如,我有一台PC与4部手机连接,但我只想与一部手机连接,因此我需要使用同一台PC通过命令关闭其他3个连接(VBUS和数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以使用I2C或SMBus来禁用所需的下行端口,这只能在通电时完成,如果您要启用某些端口,则必须进行电源循环并重新加载所需的配置。
    如果您想"即时"设置,您必须修改PC上的USB驱动程序,以便向集线器发送"关机"建议。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为操作容易吗? ("修改PC上的USB驱动程序以发送"关机"(和"开机"))  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我不建议您自己制作USB驱动程序版本。 我会使用USB开关以物理方式断开所需的USB端口。
    您可以在此处找到此类产品
    www.ti.com/.../usb-switch-products.page

    此致